This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1S514:推荐器件

Guru**** 2880930 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1S514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1236499/tpd1s514-device-recommend

器件型号:TPD1S514

大家好、

   我们是否有可以满足 客户需求的此类器件? 我想推荐 TPD1S514、但 Vcon 似乎不能满足客户的需求。

最小供电电压 μ VDD (最小值)] <-10V (可以承受-10V 的浪涌)
最大供电电压 μ V[VDD (最大值)] >40V
输出通道数[数量 数量] 1
最小限制电流[IOS (min.)] 3A
RDS (ON)[RDS (ON)] 尽可能小
其他特性[其他功能] VBUS 的 OVP 保护
最低工作温度[Ta (最小值)] -40
最低工作温度[Ta (最大值)] 85
长(典型值)[长度(典型值)] ≤2mm
宽(典型值)[宽度(典型值)] ≤2mm
安装方式[安装类型] SMD

您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    将其分配给负责中国的 Ziv、

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    我们团队中没有可以支持如此高电压的器件。