This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:晶体规格

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1236155/dp83867ir-crystal-specifications

器件型号:DP83867IR

您好、团队成员:

我的客户想知道 XI 输入时25MHz 的晶振规格。
他知道、+/-50ppm 的容差 很重要、如下表所示。 但他担心 晶体规格的抖动。 他应该关心晶体的抖动性能吗?



非常感谢您的建议。

此致、
山崎明久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akihisa-San:

    请建议客户遵循数据表中提及的晶体规格。 客户必须与晶体供应商合作、通过更改负载电容值来调整晶体的抖动规格和 ppm 要求规格。

    完成上述所有步骤后、不会出现任何问题。

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahu-San,

    感谢您的评论。
    您评论说:"客户必须与晶体供应商合作、通过更改负载电容值来调整晶体的抖动和 ppm 要求规格。"
     DP83867IR 是否存在任何目标抖动? 这是客户的问题。

     非常感谢您的建议。

    此致、
    山崎明久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihisa San,

    我们有振荡器的抖动规格:

    可在 DP83867 故障排除指南中找到此内容:
    https://www.ti.com/lit/an/snla246b/snla246b.pdf?ts=1686589619072&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahu-San,

    感谢您的评论。
    我了解。 我确实看到了唯一的 "25MHz 晶体规格"、但错过了"25MHz 振荡器规格"。  
    非常感谢您  向我分享了 DP83867故障排除指南。

    此致、
    山崎明久