This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:在 SN65DSI83中、I2C 连接是否是必需的

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1236877/sn65dsi83-is-i2c-connection-is-mandatory-in-sn65dsi83

器件型号:SN65DSI83

尊敬的团队:

据我所知、I2C 在 SN65DSI83中的作用是"参考时钟源由 HS_CLK_SRC 选择(CSR 0x0A.0)、通过本地 I2C 进行编程
获取位置反馈。 "。

这一次可编程、还是我每次打开系统时都需要进行编程。

我知道 I2C 接口在 SN65DSI83中是强制的吗?可以在没有 I2C 的情况下使用芯片

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    每次开启系统时、都必须对 DSI83寄存器进行编程、因为这些寄存器在每次下电上电时都会重置为默认值。  

    此外、还需要进行 I2C 编程、以确保对 DSI83进行编程、使其与显示面板规格相匹配。

    谢谢

    大卫