This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:EVM 选项

Guru**** 2929850 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84, SN65DSI83, SN65DSI84-Q1, SN65DSI85EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1236940/sn65dsi84-q1-evm-options

器件型号:SN65DSI84-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI84SN65DSI83、、 SN65DSI85EVM

我知道 SN65DSI84和 SN65DSI83由于具有相同的引脚排列而具有相同的 EVM、但是 EVM 采用 BGA 封装、返工相当困难。 您对评估 SN65DSI84-Q1有何建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    您可以利用 SN65DSI85EVM 评估 DSI84、链接如下: https://www.ti.com/tool/SN65DSI85EVM。DSI85可以配置为只有一个 MIPI DSI 输入通道和两个 LVDS 输出通道、因此它的行为与 DSI84完全相同。

    谢谢 Allison