This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:如何处理该器件上未使用的 PCIe 输入?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235374/ds160pr410-how-to-handle-unused-pcie-inputs-on-this-device

器件型号:DS160PR410

尊敬的 TI E2E:

与 DS160PR410有关的两个问题:

1) 1)应如何处理 DS160PR410上未使用的 PCIe 输入? 保持悬空? 是否接地? 通过其他方式连接?

2) 2) IBIS-AMI 模型是否可用于此 IC?

此致、

HAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harold、您好!  
    1. 请通过220nF 电容和50 Ohm 将未使用的输入和输出连接到 GND。

    2. IBIS-AMI 模型可从 TI.com 上的 mysecure 获取。 如果您没有权限访问此安全文件夹、请告知我们、以便我们为您提供访问权限。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    感谢您回来提供这些信息。

    请您更具体地(最好展示示例电路图)来处理这些未使用的输入和输出。  电容器和电阻器是串联的还是并联在 IC 引脚和 GND 之间?

    关于访问此 IBIS-AMI 模型、我有一个 myTI 帐户已登录、但我不熟悉 mysecure。  请提供访问此型号的说明。

    此致、

    HAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电容器与连接到 GND 的电阻器串联。  
      ,

    登录 TI.com 后、您将点击您的用户名并找到"安全资源文件夹"、IBIS-AMI 模型就位于此处。 但在此之前,我们必须先提供对您的帐户的访问权限。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    感谢您澄清了元件连接。

    对于访问此模式、我如何知道我的帐户何时获得了访问此内容的权限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harold、您好!

    请通过以下链接提交 IBIS-AMI 模型(和支持文档)请求:

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=268257∏_no=DS160PR410-DESIGN&ref_url=asc_hsdc_hsdc-hssc

    可通过此处的 DS160PR410产品页面访问该文档:

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提供此信息和链接。  我已提交此模型的请求。

    此致、

    HAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harold、您好!  
    只是想在我将此问题标记为关闭之前确认您是否能够访问模型?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    我已经将此案例保持未决状态、因为我还没有收到对该模型的访问权限。 我上周根据上述指示提交了一份请求、但尚未收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harold、您好!

    您现在应该可以访问安全文件夹了。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 和 Vicente。 已授予访问权限并已下载文件。