This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:SDA 信号在上电条件下永久为低电平

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1238262/tca9546a-sda-signal-is-permanently-low-at-power-on-condition

器件型号:TCA9546A

大家好、

我们在其中一个设计中将 TCA9564用作双通道配置。

TCA9546在 VCC = 3.3V 电平上工作

主 SCL SFDA 的电压为3.3V、从端也在3.3V 下工作。 因此、在该条件下、VPASS 将是3.3V、

当我 探测主侧 SCL 时、SDA 看起来信号(SCL、SDA)似乎是3V、因此我的主要问题是、这个主侧3V 电平将如何影响从侧通道 A 和 B?

如果主侧 SCL SDA 为3V、那么 VPASS 电压将是多少?

在启动条件下、SDA 低电平的原因可能是什么?

此致

-RS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS、

    Vpass 定义为包括主侧上拉电压在内的最低上拉电压。 如果主侧上的最低上拉电压为3.0V、则 Vpass = 3.0V。

    这将有助于设置 TCA9564的 VCC。  

    我大致绘制了图形、但这里是我提出的内容。

    在 Vpass = 3.0V 时、VCC 约为~4.4V。 建议您设置 VCC =<4.4V、以便在 I2C 的空闲阶段使两侧适当分离。 在您的原理图中、VCC = 3.3V (或3.0V)、因此这应该没问题。  

    此致、

    泰勒