This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC173A:存储温度

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC180A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1238449/sn65lbc173a-storage-temperature

器件型号:SN65LBC173A
主题中讨论的其他器件:SN65LBC180A

您好、专家!

我在其数据表中找不到有关 SN65LBC173AD 的最大和最小存储温度的任何信息。 您能提供这些数据吗?

我问、因为我们的客户对他们的产品进行热循环、并且想知道在未通电状态下将产品循环至-50摄氏度是否安全。

谢谢、此致、
杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    如 SN65LBC180A 的另一主题中所述、资质认证报告具有500个周期的-65C 至150C TC 测试 https://www.ti.com/qualificationsummary/qualsumm/home?actionId=2800 、因此该测试通常与存储温度相匹配、但此器件没有官方保证级别。

    此致!

    帕克·道德森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Parker、

    感谢您的答复、但对于本例、我们关心的器件型号为 SN65LBC173AD、而不是 SN65LBC180A。

    此致、
    杰拉尔德