This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS2200:I-V 曲线

Guru**** 2767405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1238276/tvs2200-i-v-curve

器件型号:TVS2200

大家好、  

我们需要使用 I-V 曲线 来展示我们对客户的动态电阻、  

数据表仅具有大规模。

我们需要一条与下面一个相同比例的曲线、谢谢、请支持这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    电气特性中规定了动态电阻、规定其为1/2峰值浪涌电流、完全峰值浪涌电流为27 C。

    我们的 TVS 器件在整个浪涌电流(40A)范围内具有非常相似的钳位性能。 随着温度的升高、它们的降额也很少。  

    使用上述数据 、您可以了解 IPP 上的钳位电压。 在27 C 下、它仅在24A 和40A 浪涌(8/20us)之间变化了大约0.5V。

    即使在125 C、对于35A 浪涌(8/20us)、该器件也仍然钳位在28.35V 的最大值、该值仍在27 C 时高达24A 浪涌的最大钳位电压的1V 范围内。  

    此致、

    塞巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    抱歉,从10A 到25A 的数据在哪里?  他们至少需要10A~80A。

    您还可以放大20~35V 至14V 范围内的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    数据点的时长不低于24A。此外、根据 IEC61000-4-5 (8/20us)、此器件只能支持最高40A 的浪涌电流。 我们不会有任何超过40A 的数据、因为该器件会在超过40A 时发生故障。  

    该图直接 从电气特性中不同峰值浪涌电流下的钳位电压中推断出来。

     

    该器件的钳位性能在支持的峰值浪涌电流和温度范围内都非常稳定。 这就是他们被称为"平缓钳位"器件的原因。  

    此致、

    塞巴斯蒂安