This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:CC1和 CC2布局

Guru**** 2931770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1238325/tusb320-cc1-and-cc2-layout

器件型号:TUSB320

CC1和 CC2引脚是否都是 高速信号? 两者都需要电路端接? 对布局有什么建议吗?  

用于电机驱动器软件升级的 USB! 谢谢!

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩:

      CC 引脚为低速信号、无需外部端接。

      CC 布局没有什么特别之处。

    最佳

    布赖恩