This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515A:内部上拉电阻值? 合适器件?

Guru**** 2955430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9515A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1237914/pca9515a-internal-pullup-resistor-value-appropriate-part

器件型号:PCA9515A
主题中讨论的其他器件:PCA9515、

第一个问题: 9515A/B 器件上到 VCC 的内部上拉电阻器的值是多少?  具有10K 下拉电阻器的控制线是否足以将器件保持为"禁用"状态?

第二个问题: 禁能时两侧完全隔离正确吗?  例如、不是流量/电流通过部件?

第三个问题:我的应用如下: 我在具有 I2C 外设的电路板上有一个常开低功耗部分(+3.3V)。  有时、我需要为具有 I2C 外设的电路板的高功耗部分加电(+3.3V)以执行某些功能、然后断电。  两侧都是+3.3V。

PCA9515A/B 是桥接两侧的正确部件吗?  其他更合适的器件?  PCA9515始终通电、但大部分时间都被禁用(问题1)。   

谢谢!

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    [报价 userid="288650" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1237914/pca9515a-internal-pullup-resistor-value-appropriate-part ]第一个问题: 9515A/B 器件上连接至 VCC 的内部上拉电阻器的值是多少?  具有10K 下拉电阻器的控制线是否足以使设备保持"禁用"状态。

    本问题的第一部分似乎在 SDA0/SDA1/SCL0/SCL1上存在上拉电阻器、但情况并非如此。 I2C 总线上没有内部上拉电阻器。

    EN 引脚上有一个内部上拉电阻器。 数据表未提供该内部上拉电阻的确切值、但有一项输入电流规格。 如果我们使用 EN 上输入电流的最大值(-20uA)、那么我们可以根据 VCC = 3.6V 进行计算。  

    VCC /输入电流= RPU = 3.6V/20uA =~180k Ω  

    这是一个粗略的估算、我可能在这里遗漏了一些东西、但10千欧姆的下拉电阻足够强。  

    Unknown 说:
    第二个问题: 禁用时、两侧完全隔离正确吗?  例如、不是流量/当前通过部件?

    正确。 EN = GND 将禁用 SDA/SCL 线路上的驱动器。  

    Unknown 说:
    第三个问题:我的应用程序如下: 主板有一个常开低功耗部分(+3.3V)和 I2C 外设。  有时、我需要为具有 I2C 外设的电路板的高功耗部分加电(+3.3V)以执行某些功能、然后断电。  两侧均为+3.3V。
    Unknown 说:
    PCA9515A/B 是否是桥接两侧的正确部件?  其他更合适的器件?  PCA9515始终通电、但大部分时间都被禁用(问题1)。   [/报价]

    通过 EN = GND 禁用 PCA9515 (通过10k 下拉电阻)意味着当 VCC 仍然通电时、I2C 线路上的内部缓冲器驱动器将关闭。 我认为这在连接双方方面没有问题。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分  很抱歉不清楚仅在问题1上启用线路的情况。

    我的所有问题都已全部回答。

    保罗