This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814R-Q1:适用于 DP83TC814R-Q1的 IBIS 模型

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC814R-Q1, DP83TC812R-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1238246/dp83tc814r-q1-ibis-model-for-dp83tc814r-q1

器件型号:DP83TC814R-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83TC812R-Q1

专家、您好!


我们有关于 DP83TC814R-Q1的问题。
我们的客户正在考虑使用此器件、因此他们希望通过 IBIS 模型在 RMII 模式下确认 SI。

根据我的确认、我找到了 E2E 线程、建议使用 DP83TC812R-Q1的 IBIS 模型、而不是814模型。
我对812和814 TC10功能差异的了解。
因此、假设由于这种差异、您建议为812使用 IBIS 模型、对 SI 没有影响。

这种理解是否正确?

此致、
仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    是的、回答正确。 DP83TC812R IBIS 模型可用于 DP83TC814R。
    则不会看到任何性能差异。

    --
    此致、
    Gokul.