请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TC814R-Q1 主题中讨论的其他器件: DP83TC812R-Q1
专家、您好!
我们有关于 DP83TC814R-Q1的问题。
我们的客户正在考虑使用此器件、因此他们希望通过 IBIS 模型在 RMII 模式下确认 SI。
根据我的确认、我找到了 E2E 线程、建议使用 DP83TC812R-Q1的 IBIS 模型、而不是814模型。
我对812和814 TC10功能差异的了解。
因此、假设由于这种差异、您建议为812使用 IBIS 模型、对 SI 没有影响。
这种理解是否正确?
此致、
仓口和树