This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:通过 SGMII 实现的功耗

Guru**** 2870640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1237234/dp83867e-power-consumption-with-sgmii

器件型号:DP83867E

客户要对 DP83867ERGZR 的功耗进行评估。

在 d/s 中、只显示典型值。 有最大值。 功耗信息。

我们找到了 SULA241应用手册、其中提供了有关功耗的更多详细信息。 但是、它们是最大值还是典型值?  

最后一个问题、功率测量适用于 RGMII 模式、如果客户使用 SGMII 模式、两者在功耗方面是否相同?

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您能告诉我所使用的 VDDIO 吗? 1.8V、2.5V 或3.3V?

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我好!

    3.3V 用于 VDDIO。

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    这里是上一张幻灯片显示的

    1. 1.0V - 175mA
    2. 2.5V - 140mA
    3. VDDIO (3.3V)- 55mA  

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我好!

    您还能提供最大值吗? 三电源设计的功耗?

    我们还使用 VDDA1P8。

    以下电源用于 三电源:  

    VDDIO:3.3V

    VDD1P0:1.0V

    VDDA2P5:2.5V

    VDDA1P8:1.8V

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是三电源模式下的最大功耗数值

    1. 1.0V - 175mA
    2. 1.8V 至50mA
    3. 2.5V 至90mA
    4. VDDIO (3.3V)- 55mA