This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:为什么将参数 RID (Dom)和 RID (ACTIVE_rec)描述为差分输入电阻?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1233687/tcan1463-q1-why-parameter-rid-dom-and-rid-active_rec-are-described-as-differential-input-resistance

器件型号:TCAN1463-Q1

看起来像是发送器的输出阻抗。 而不是输入类型。

帮助我理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,海古!

    RID 值被称为输入电阻、因为它们主要用于参考 信号改善能力(SIC)的输入电阻。 为了消除振铃、信号在从显性阶段转换到隐性阶段之间保持中间值(活动隐性阶段)、如下所示。 Rid 值主要指接收端的不同电阻值、其中的电阻被视为输入电阻。

    这有点令人困惑、因为它是数据总线上的电阻、因此根据发送的收发器、它可以是输入电阻或输出电阻。 TI 团队将讨论如何解决数据表中存在的任何混淆。 希望这对您有所帮助、如果您有任何其他问题、请告诉我们。


    扎赫·施密特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我明白现在我们通常使用术语"差分阻抗"或"差分输入阻抗"。要描述差分电路、没有像"差分输出阻抗"这样的东西。  这个等效阻抗介于 CANH 和 CANL 之间、我们无法将其描述为输出阻抗。

    但事实上、在显性到隐性的转换过程中、该器件实际上会改变各个 CANH 或 CANL 驱动器的内部输出阻抗。