This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD23:长电缆长度

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD23, THVD1429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1238099/sn65hvd23-long-cable-length

器件型号:SN65HVD23
主题中讨论的其他器件: THVD1429

客户正在寻找 具有12Mbps 数据鼠标和 3.3V 偏置电源的长电缆100M。 适用于 MD 编码器应用。

在 SN65HVD23 d/s 中、它能够延长电缆长度、但只能 在4.5V、最小 VCC 下工作。

是否建议使用具有类似性能的3.3V 器件?

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/138/cable-length1.PNG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THVD1429等现代收发器具有足够的驱动强度、可用于长电缆。 (如果信号是单向的、则可以使用 RS-422端接、即仅在接收器上有一个电阻器。)

    唯一的问题是您可以在应用中承受多大的抖动量:

    或许可以使用共模扼流圈改善信号。 但最终、这取决于整个总线的模拟属性以及您在接收器处使用何种逻辑对信号进行解码。

    如果您需要接收器均衡功能、那么 SN65HVD23是您的唯一选择、并且您需要一个5V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    THVD1429上的电缆长度为12Mbps 和100M、抖动百分比是多少?

    您能否解决在抖动发生时对沟通有何影响?

    在客户应用中、RS485电缆位于电机的伺服驱动板和编码器板之间。 作为电缆线路上的压降、预计编码器板上的电压低至3.3V。 谢谢。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在12Mbps、100m 时、抖动可能小于5%。

    其影响取决于所使用的协议。

    考虑使用较高的电源电压(例如、12V 或更高)并在 电路板上添加稳压器。