This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:用于具有 HD3SS3320的 RX 端口的可选下拉电阻器

Guru**** 2885250 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1237162/tusb1002a-optional-pulldown-resistor-for-rx-port-with-hd3ss3320

器件型号:TUSB1002A

您好、专家!

TUSB1002A 文档提到了一个可选的下拉电阻器、220kohm、用于 RX 端口的放电。 我会将 TUSB1002A 与 HD3SS3320、Type-C MUX 配合使用、用于 Type-C 配置。 在本例中、我应该考虑该下拉电阻器吗? 如果是、那是放置在多路复用器之前或之后的下拉电阻器?

此致、

铁津市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哲三

    220k 电阻有助于进一步缩短放电时间、使其完全处于250ms 的规格限值范围内。  如 TUSB1002A 中所述、假设来自外部元件的漏电流足以使电容器放电、则无需使用这些电阻。 只有添加了电阻器、信号完整性才会对 USB 性能产生影响。 应尽可能减少放置可选(不必要)下拉电阻器所产生的残桩、以避免负面影响。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速响应。 该光学 电阻可快速区分耦合电容、TUSB1002A RX 端口没有放电系统。 如果电荷仍然有一点大、会发生什么情况?

    此致、

    铁津市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哲三

    Tdischarge 规范旨在确保连接器上的 USB 接收器不会保持之前的共模电压、并防止新插入的器件形式看到此共模。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的宝贵意见。 我将考虑放电。

    谢谢。

    哲治