This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9511A:建议替代产品

Guru**** 2794795 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509, TCA9511A, TCA4307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1236997/tca9511a-replacement-recommend

器件型号:TCA9511A
主题中讨论的其他器件: TCA4307、TCA9509

您好、先生/女士:

我们将用2位电平传输搜索热插拔。

NXP、PCA9512A 或 ADI LTC4315。

请告知我们您的建议。

非常感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9511A 或 TCA4307。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高洁明:

    电平转换功能、如 PCA9512A 和 LTC4315。

    但 TCA9511A 和 TCA4307没有此函数。

    请为我们推荐其他人。

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C 信号可以上拉至高于 VCC 的电压

    I²C 具有两个独立电源的热插拔0 Ω 缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    正如 Clemen 提到的、我们不提供具有双电源的热插拔缓冲器、专用于电平转换。 与 PCA9512A 或 LTC4315相比、TCA9511A 或 TCA4307是一个不错的器件选择。  

    虽然我们的热插拔缓冲器没有专门用于电平转换的双电源、但我同意 Clemen 关于将 I2C 信号上拉至高于 VCC 的电压的意见。  

    客户想要转换至什么电压电平? 1.8V 至3.3V、3.3V 至5V 等?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泰勒您好:

    可悲的是、客户应用只有3.3V 或1.8V 至3.3V。

    如果在1.8V 至3.3V 应用上运行、这意味着  TCA9511A 和 TCA4307均不能用于其产品。

    我对吗?

    期待您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    TCA4307和 TCA9511A 将在1.8V/3.3V/5V 的电压范围内工作、但它们不会执行正确的电平转换。 您可以尝试使用 TCA9509、这是一款具有用于电平转换的双电源的缓冲器、但是、该器件不支持热插拔功能。 除 TCA9509之外、热插拔部分还必须通过外部组件完成。  

    此致、

    泰勒