This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB214-Q1:请检查原理图、并对此有疑问

Guru**** 2881380 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB214-Q1, TUSB214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1229318/tusb214-q1-please-review-the-schematic-and-have-a-question

器件型号:TUSB214-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB214

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 TUSB214-Q1制作了 PCB。

实际上、他们使用 TUSB214 EVM 进行了测试、并像使用 EVM 进行测试一样绘制了原理图。

(我在测试时发布了 E2E 主题。)

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1214250/tusb214-q1-please-review-the-schematic-and-have-some-question

但示例现在无法正常工作。 您能否先回顾一下原理图?

下图不应用 TUSB214。

下图应用的是 TUSB214。

这里有几个问题。

1.上次发现在 USB 通讯开始前应先应用 VCC (如果 USB 通信首先启动、TUSB214现在开始工作。)

施加 VCC 和启动 USB 通信之间是否有最短时间?

如果连接了 USB 存储器、则 SCL 为3.3V、SDA 为2.8V。 但如果我移除 USB 驱动器、SCL 和 SDA 为0V。

它是否与不工作的情况有关?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    (如果首先开始 USB 通信、TUSB214现在可以工作。)

    即使连接了 USB 主机 Vbus、TUSB214-Q1也只显示其上的电源、但此时不具有 TUSB214-Q1补偿。 要为 TUSB214-Q1使用补偿特性供电、您需要按照以下顺序操作。

    1. 应用 Vcc
    2. 应用 USB 主机 Vbus
    3. 应用的设备高速端口

    对于 I2C 模式、您需要每个 SDA 和 SCL 引脚的4.7k Ω 上拉电阻器连接到 Vcc、但原理图未显示引脚上的电阻器。 您能解释一下您在使用 I2C 模式还是非 I2C 模式吗? 您是否通过了 USB TX 合规性测试(通过文本固定装置发送 Test_Packet 模式)? 以及您使用的是哪种交流升压和直流升压设置?


    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    感谢您的支持。

    1.我的客户使用非 I2C 模式。 我认为如果我使用非 I2C 模式、我只需要将 SCL 和 SDA 悬空。

    2.我不知道他们测试了 USB TX 的合规性测试。 我会向我的客户询问。

    3.它们使用交流升压电平2 (3.83K)和40mV 低直流升压(33K 上拉)

    问题是为什么即使 EVM 在工作、此原理图也不起作用。 您能猜到它的区别吗?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    1. 我不明白您为什么即使在非 I2C 模式下并且悬空也测量 SCL 和 SDA 引脚的电压。
    2. 如果 USB TX 合规性测试未通过、则眼图 DRAM 显然未通过。
    3. 我们建议将转接驱动器启动到最低设置、然后递增电平设置、直到通过测试。

    无需回答您的问题、原理图看起来很好。 我可能说您需要首先检查 USB TX 合规性测试。

    如果您按照测试程序进行操作、并且已通过合规性测试、但仍有问题、我们现在可以从内部接近器件。
    但是、与客户的眼图故障有关的大多数问题都 是因为它未通过合规性测试而发生的、这就是我要求您检查 TX 合规性测试是否通过的原因。  在通过测试之前、我无法进行任何操作、因为合规性测试是主要检查清单。

    您可以参阅应用手册(高速信号质量测试模式- SLLA593)中合规性测试的测试程序。 在使源发送 TEST_packet 之前、请仔细检查测试装置是否连接到 TUSB214-Q1。  查看本应用手册中的测试部分可能会有所帮助(TUSB2XX 实施指南- SLLA392)

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    感谢您的支持。

    我们使用交流/直流升压电平0进行测试、结果差别很小。 您可以将眼图与上面的眼图进行比较。

    此外、我仍在查看原理图和布局。 您能否仿真 USB 线路的阻抗匹配?

    此处是 USB 线的堆叠数据和宽度/距离。

    e2e.ti.com/.../PCB_5F005F00_Build_2D00_up_5F00_10L_5F00_E_2D00_Type_5F00_1.6T_5F00_Stack_2D00_up.xlsx

    (U74为 TUSB214-Q1、USB 线宽为0.09、USB 线距离为0.097。)

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    布局看起来不错。

    • 您能否确认您通过 如下所示的 xHCI 电气测试工具发送了 test_packet
    • 您能否将您的测试设置图

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    感谢您的支持。

    我的客户仍然做了一些测试来解决问题。

    实际上他们使用 USB 保护 IC、MAX20338 (ADI)。

    ADI 建议将电感器用作 USB 线路中的滤波器。 他们使用了 MAX20038 -> TUSB214-Q1 ->电感器(滤波器)-> USB 连接器。

    你对 TUSB214和电感器的顺序有任何想法吗? 因为我们认为 MAX20028 ->电感器-> TUSB214-Q1 -> USB 连接器顺序正确。

    请告诉我您对此的看法。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    • 您能否确认您通过 如下所示的 xHCI 电气测试工具发送了 test_packet
    • 您能否将您的测试设置图

    [/报价]

    您能否确认您遵循了此测试序列并且能够看到已发送 test_packet?
    在做好测试前,我们很难提出任何建议或想法。

    此致!

    约什