This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:用于具有 TUSB4020BI (USB 集线器)的电池充电器应用的推荐电路

Guru**** 2928470 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI, BQ25620, BQ25303J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1233232/tusb4020bi-recommendation-circuit-for-battery-charger-application-with-tusb4020bi-usb-hub

器件型号:TUSB4020BI
主题中讨论的其他器件: BQ25620BQ25303J

您好!

USB 集线器(TUSB4020BI)的数据表中提到、通过使用引脚 PWRCTL1/BATEN1、我们可以将此 USB 集线器用于电池充电。

我们有一个18650圆柱形电池3.7V , 3000mAh。 我们不需要快速充电电路。

请求您使用 TUSB4020BI 分享电池充电器的详细信息和建议电路

还要与适用于我们应用的 TI 电池充电器 IC 共享其他推荐电路。

提前感谢。

此致、

文卡特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文卡特:

      它 Baten 打开、DP/DM 将进行 BC 协商。 外部 VBus 设备或充电器设备将为电池充电。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    这意味着我们仍然需要外部充电电路。 我认为我们的 USB 集线器本身可以用作电池充电的充电器 IC。

    此致、

    文卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文卡特:

      集线器只执行 BC 协商、如 SDP 或 CDP/DCP、Vbus 正在进行充电。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    好的。 您能否使用 TUSB4020BI 分享这款电池充电应用的一些原理图参考设计?

    提前感谢。

    此致、

    文卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我检查一下。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    您能回答一下吗?

    此致、

    文卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、今天就来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB4020BU 没有集成式电源开关、 必须使用外部电池充电器件。

    例如 BQ25303J 或 BQ25620

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能介绍一下我们电池充电器应用的一些参考或示例设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是通过 Vbus 进行简单的 USB 充电。

    对于电池充电,你需要提交另一个 e2e 票与设备  BQ25620 ,所以 BQ 组的人会帮助你。

    最佳

    布赖恩