This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:如何优化时钟偏斜

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1236986/dp83867is-how-to-optimize-clock-skew

器件型号:DP83867IS

您好、支持团队、

我的客户询问时钟偏差设置。 数据表表8-7和8-8具有时钟偏移选项。 您能建议如何优化时钟偏斜吗? 您是否有应用手册?

谢谢。

池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    时钟数据偏差需要进行优化、以满足严格的 RGMII 时序要求。

    优化涉及选择延迟、从而使我们能够根据 RGMII 规范满足设置和保持要求。

    我们没有应用手册、但我想下面的 E2E 主题可能会有所帮助。  https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1096129/rgmii-timing---align-and-shift-mode

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul-san,

    感谢您的支持。 请让我确认链接、

    DP83867只能在移位模式期间增加延迟。 DP83867上的对齐模式仅在 MAC 添加延迟时使用、它们的理解是否正确?

    谢谢。

    池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    是的、正确。

    当处于 RX 移位模式时、DP83867会在 RX_*引脚上传输时增加延迟。 在 TX 移位模式下,它会在对 TX_D*引脚采样期间增加延迟。
    当 MAC 添加这些延迟时、应使用对齐模式。

    --
    此致、
    Gokul.