This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD231:SN65HVD231

Guru**** 2930010 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230, SN65HVD232, SN65HVD233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235470/sn65hvd231-sn65hvd231

器件型号:SN65HVD231
主题中讨论的其他器件:SN65HVD230SN65HVD232SN65HVD233

任何人都已经为这部分做了解封。 除了 TI 标记外,还有 C231的裸片标记。 C231表示什么、尤其是字母 C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州谢尔曼

    这是一个非常旧的器件、我不确定、但可能只适用于 CAN 的 C、然后是 SN65HVD23x 系列版本的231。

    您是否有任何理由需要了解这些信息? 向下跟踪可能需要一些时间、并且这与器件的功能没有任何关系、除非此器件出现问题。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eric、正如我在同一系列的其他器件中看到的、但是此231没有 HVD 和 TI 标识。 而且231的生产日期代码为 dc:2231

    SN65HVD230 (裸片标识:有 TI 标识、部分器件型号 HVD230B)

    SN65HVD232  (芯片标识:有 TI 标识、部分器件型号 HVD232B)

    SN65HVD233 (芯片标识:有 TI 标识、部分器件型号 HVD233)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州谢尔曼

    器件是否正常工作、或者您的应用中是否存在问题?

    此致、

    埃里克·哈克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric。 用于任何应用。 进行了一些初始检查并观察到了这一点、因此提醒我检查是否有人对此器件号具有已知的良好参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州谢尔曼

    现在我不确定从哪里可以找到这些信息。 我们将不得不检查旧的设计数据库、这需要很多时间、我不确定我们设计团队中的任何人是否有带宽来执行此操作。

    此致、

    埃里克·哈克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好

    可以与您的设计团队就您数据库中的这个模具标记/设计进行核实。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州谢尔曼

    我提出了这个问题、很难进行跟踪、因为这不会对器件的功能产生直接影响、所以他们不会以很高的优先级来了解它。 我会在收到回复后更新此主题、但可能不会再延长一周。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eric、等待您的回复。