This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:oLDI LVDS Vos

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1237091/ds90ub948-q1-oldi-lvds-vos

器件型号:DS90UB948-Q1

大家好、

我测量了 DS90UB948-Q1的 oLDI 输出以检查 Vos 电压、发现它低于预期。  

指定 Vos=1.2V、但测量结果约为800mV。  

I 在线路上使用100 Ω 端接电阻器且无外部偏置的情况下进行了测量。 未连接接收器。

您能否告知数据表中 Vos 参数的测试条件?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新士山市

    我怀疑客户将0x4B[3]从 b'1覆盖为 b'0。 请确保如果客户正在设置寄存器0x4B、则将位3设置为默认 b'1:

    此致、

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Casey-San:

    感谢您的及时响应。 我会检查它。  

    此致、