大家好、Zach、
我很抱歉这个第三个帖子、但我们仍然有闪烁的问题。
以下内容:
#我们的设计状态:
1.我们获取了 LCD 参数

2.我们 配置了 MIPI-DSI/LVDS 桥接寄存器

3、我们配置了 MIPI-DSI 驱动程序文件(它需要与桥接寄存器相同)
4.我们已按照数据表中所述正确初始化电桥

5.我们进行了‘内部测试图形发生器'以验证 LCD 寄存器配置、没有闪烁和颜色错误
#我们的测试失败和成功:
1.我们尝试消除并降低扩频时钟(SSC)和抖动=> 仍在闪烁
注释:DSI 时钟的频率始终为217MHz +/-0.5MHz
2.我们更改了对电信号有影响的寄存器值:均衡、共模输出电压、差动输出电压=> 依旧很赞 NG
#our questions 问题:
1.我们始终(无论闪烁与否)将错误寄存器0xE5的值设置为0x01。 显示数据表、它是"UNLOCK PLL"错误
您是否认为这是"卷带错误"? 如果没有,如何删除它?
2.有了这个系统的概览,我们在哪里可以修改一些东西来改进它? (我可以说、我们无法添加 Ref 外部时钟)
感谢您的帮助
查尔斯