This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9554A:使用 PCA9554而不是 PCA9554A

Guru**** 2911820 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9554A, PCA9554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235289/pca9554a-using-pca9554-instead-of-pca9554a

器件型号:PCA9554A
主题中讨论的其他器件:PCA9554

大家好、

我们的客户之前在其应用中使用过 PCA9554A。 他错误地安装了 PCA9554、现在系统不能正常工作、根据我们的客户的说法、

我以前在 CCTV 中使用过 pca9554a,但 pca9554是错误的,我无法与现有的 CCTV 通信。

除了更换零部件、是否有其他解决方案?

此致、

达尼洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9554与-A 型号之间的唯一区别是 μ I²C 器件地址0100xxx 与0111xxx。

    也可以将固件更改为使用其他地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    非常感谢您提供这些信息。

    此致、

    达尼洛