This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDM176:替换过慢的 MLVDS 驱动器

Guru**** 2925070 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD128, SN65MLVD082, SN65LVDM176, SN65LVDM050-Q1, SN65LVDM1676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1238880/sn65lvdm176-replacing-mlvds-drivers-that-are-too-slow

器件型号:SN65LVDM176
主题中讨论的其他器件: SN65LVDM050-Q1SN65LVDM1676

您好!


我们目前使用 MLVDS 驱动器进行众多外设(16个)与中央系统之间的通信。
MLVDS 的选择可能不是最好的选择、因为我们的内容是在主从之间进行半双工传输。


器件中有2个 SN65MLVD206BD、主器件中有2个 SN65MLVD082 + 2个 SN65MLVD128 (目前是单向线路)。
我们在吞吐量方面受到限制、正在寻找更好的解决方案。


我喜欢 SN65LVDM176、但要想将其中的32个器件安装到主器件上会有些棘手。


您有解决方案吗?


谢谢!
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philippe、您好!

    请帮助查看 具有额外通道和更高吞吐量的 SN65LVDM050-Q1 、或具有高达16通道和更小吞吐量的 SN65LVDM1676。、谢谢。

    此致、

    迈克尔.