This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928QEVM:更新用户's 手册

Guru**** 2928900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1237580/ds90ub928qevm-updating-the-user-s-manual

器件型号:DS90UB928QEVM

我两个月前获得了 DS90UB927和 DS90UB928评估板。

由于 DS90UB927评估板与用户手册中所述的电路相同、因此我能够打开电源并检查寄存器访问的操作。

但是 DS90UB928评估板在电源输入、连接器参考号等方面与用户手册中的原理图有明显的不同。

我已联系 TI 支持。 并且让我等待文档更新、因为我的评估板是最新的。

一周后、未上传任何文档、因此我联系了 TI 支持、他建议我使用此论坛。

我希望得到良好的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Makoto,

    e2e.ti.com/.../snlu131_5F00_DS90UB928_5F00_EVM.pdf

    这是该 EVM 的最新用户手册。 您能否确认这是您正在使用的套件?

    谢谢。

    霍利·罗珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Holly Roper

    感谢您的回答。 本手册已下载。 下面是我购买的两块评估板的图片。

    www.cdex.co.jp/sitemap.html

    顶部:DS90UB928EVM
    底部:DS90UB927EVM

     DS90UB927EVM (底部)板具有用于电源的香蕉连接器触点。
    但 DS90UB928EVM 没有这种功能。 这与您提供的用户手册中的 DS90UB928EMV 电路板原理图不同。

    TI 支持人员告诉我、我获得的 DS90UB928EVM 板是最新修订的模型。 他们说没有用户手册。 他建议我使用这个论坛。

    谢谢你。

    吉田诚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能发送一张 EVM 的高分辨率照片吗? 我想在 IC 上打印引脚标签和标签。 网站上的照片很模糊。

    此致!

    霍利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Holly Roper

    我上传了以下3张照片。

    (1) DS90UB928EVM 概述
    (2)板载器件的放大视图
    (3)序列号和标签

    请检查。

    吉田诚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Makoto,  

    我们知道 EVM 和用户手册之间存在差异。 更新后的用户手册将在大约2周内过期。

    此致!

    霍利