This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:使用评估板 TDP158RSBEVM 显示 DVI、而非 HDMI

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158RSBEVM, TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1238977/tdp158-using-the-eval-board-tdp158rsbevm-shows-dvi-not-hdmi

器件型号:TDP158

我正在使用 TDP158RSBEVM 板将我们其中一个模块的 DisplayPort 转换为 HDMI、但要测试我正在使用具有 HDMI 输入的 ViewSonic 显示器。

对于控制面板中的连接器类型、我的 GPU 显示"DVI"。 我使用其他 DP 转  HDMI 转换器、连接器类型显示为"HDMI"。

是否在评估板上或使用 TDP158进行此设置? 我看到 DP 连接器的引脚13 (DP_CAD)被拉高。 DisplayPort 规格将此引脚显示为 CONFIG1。

请参见下图、第一个是产生"DVI"的评估板、下一个是另一个为"HDMI"的适配器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引脚13 (DP_CAD)或 CONFIG1被拉至高电平将向视频源指示已将 DP++转 HDMI 适配器插入到其中。 在本例中是 TDP158 EVM 或另一个适配器。

    对于此特定问题、供电方一旦看到适配器被插入、就会读取适配器的适配器 ID。 适配器 ID 将指示适配器是否支持 HDMI 或 DVI。  

    对于 TDP158、它没有适配器 ID、因此源将假定 DVI。

    您能否使用 DP159EVM 试用一下? DP159具有适配器 ID、我希望供电方能够看到 HDMI 而不是 DVI。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 是的、有道理。 我将介绍  DP159EVM。