This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:器件建议

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1238940/sn75dp139-device-recommend

器件型号:SN75DP139

大家好、

    您能帮助确认我们是否有满足客户需求的器件吗?

参数名称/参数名称 参数需求 μ A/参数要求
信号传输方向[信号传输方向] \
协议版本[协议版本] HDMI 1.4
其他特性[其他功能] 1080p@60fps、RGB、YCbCr444、YCbCr422、支持 EDID、 支持 MIPI CSI2输出、每个通道1Gbps *4通道
最低工作温度[Ta (min.)] -40
最高工作温度[Ta (最大值)] 85
长(典型值)[长度(典型值)] 7毫米
宽(典型值)[宽度(典型值)] 7毫米
高(最大值)[高度(最大值)] 1.2毫米
安装方式[安装类型] SMT
器件封装[封装] BGA

您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不适用

    您是否在寻找 HDMI 到 MIPI CSI-2解决方案? 如果是这种情况、那么很遗憾、我们的产品系列中没有解决方案。

    谢谢

    大卫