This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1142:TUSB1142 CC1 CC2

Guru**** 2928830 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1142, TPS25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1237955/tusb1142-tusb1142-cc1-cc2

器件型号:TUSB1142
主题中讨论的其他器件: TPS25820

大家好!
我需要设计一个测试板来测试笔记本电脑的 USB C 信号、而不需要拉拔已转动的电缆。
这些信号和 Vbus 转至带笔式驱动器的 USB A 3.0、以测试文件的正确读取情况。
如附的方框图所示、是否可以强制设置 CC1和 CC2位置、并通过在不提取电缆的情况下读取两条 CTX/CRX 线来交换 TUSB1142多路复用器?

谢谢。
吕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您仍需要 CC 控制器 来确定用于控制 MUX 的电缆方向。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、感谢您的回复。 但使用像 TPS25820这样的控制器、我无法交换连接、而是由控制器决定在何处切换多路复用器...
    公头转公头 USB C 电缆具有 CC1和 CC2连接、通过两个开关、我可以决定在何处使用 DE 5k1电阻器、从而在何处放置 TX/RX 路径。  该解决方案可行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果只需下拉 CC1或 CC2、就可以确定 电缆的一个方向。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Brian