This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1104:实施 USB 3.x 信号转接驱动器时、总的 USB 3.x 在转接驱动器之前和在转接驱动器之后可以拥有的电缆长度

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25762-Q1, TUSB1142, TPS25772-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235263/tusb1104-when-implementing-a-usb-3-x-signal-redriver-total-how-much-cable-length-we-can-have-before-redriver-and-after-redriver-for-usb-3-x

器件型号:TUSB1104
主题中讨论的其他器件:TUSB1142TPS25772-Q1、TPS25762-Q1

我正在实施 USB 3.x 信号转接驱动器以帮助解决信号完整性问题。 我知道转接驱动器可为信号路径提供均衡功能、因此我需要知道在转接驱动器之前和转接驱动器之后可以具有多长的长度。 我的要求是转接驱动器前5米和驱动器后2米?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这款 USB 3.1第1代5G 还是第2代10G?  

    您是否计划在设计的两端使用 USB Type-C 插座? 而且、2m 和5m 电缆是标准 USB Type-C 电缆还是 专有电缆?  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们的速度为10G。 第2代。 是的、我们将 在电缆的两端放置 Type C

    布置就像我们 在车辆后端有主机处理器 、然后5-6米电缆将一直运行到 驱动器前端 、直到 USB type C 连接器、然后用户可能会有1-1.5米的充电和数据传输电缆。

    如果我们将转接驱动置于主机侧、则实际要求距离主机总共约7米。 我对此有疑问 、因此我将介绍上述将转接驱动器保持在 驾驶员座椅前方目标位置(C 型连接器)的解决方案。  

    请分享您的电子邮件 ID 以便通过电子邮件进行通信。 我们需要该设计支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在两端都有 USB-C 插座、这意味着5m USB-C 电缆是一种有源电缆 、并且可能在内部包含重定时器或转接驱动器、是吗? 您能否提供有关电缆的更多详细信息?

    您还可以接受我的朋友请求、以便我们可以通过私人消息对此进行讨论吗?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的澄清。  

    我不确定我们是否应该将此电缆用于汽车应用。   USB 3.1第2代 Type-C 有源电缆(bizlinktech.com) 

    但我们需要从您这边针对汽车应用选择5米电缆的建议。

    此外、由于我们在此方面的设计讨论、请与您分享电子邮件 ID、我可以让 公司中的其他设计人员参与进来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我向您发送了一条私人消息、是否有可能在明天中部时间下午2点拨打电话?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      本设计请使用 TUSB1142、www.ti.com/.../TUSB1142。  

    我还会将此问题发送给 PD 控制器团队以获取其 PD 建议。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    谢谢、请考虑 TPS25762-Q1 (单端口)或 TPS25772-Q1 (双端口)。

    此致、

    国野市