This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:重定时器 IC

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, DS160PR410, TUSB1146, TUSB1064, TDP1204, TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1238988/sn65dp159-retimer-ic

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件:TUSB1146、 TUSB1064、DS160PR410、TMDS181 、 TDP1204、TMDS1204

您好

您能帮助推荐以下产品吗?

Type C 重定时器-支持 USB 3.1 Gen2和 DP 1.4a 的10Gbps 重定时器

PCIe 重定时器- PCIe x4 Gen 4.0

HDMI 重定时器- HDMI2.1或2.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Type C 重定时器 -支持 USB 3.1 Gen2和 DP 1.4a 的10Gbps 重定时器

    • 无重定时器、仅转接驱动器
    • 源极侧转接驱动器
      • TUSB1046或 TUSB1146
    • 正弦侧转接驱动器
      • TUSB1064

    PCIe 重定时器 - PCIe x4 Gen 4.0

    • 无重定时器、仅转接驱动器
    • X2 DS160PR410

    HDMI2.0重定时器

    • 交流耦合输入- DP159
    • 直流耦合输入- TMDS181

    HDMI2.1重定时器

    • 无重定时器、仅转接驱动器
    • TDP1204或 TMDS1204

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    非常感谢您对本演示的详细介绍、