This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:&TDES954

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953, TDES954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1238768/tser953-tdes954

器件型号:TSER953
主题中讨论的其他器件: TDES954

大家好、

客户正在与 TSER953和 TDES954合作开发医疗产品。
他们采用了包含两个 EVM 的设置。

这两个评估板通过 FAKRA 电缆连接。 然而、FAKRA 连接器在工业中不是很常见、但在汽车行业中却很常见。 很难获得具有适当长度和特性的电缆(牵引链)。
它们可能会使用不同的连接器、例如 SMA。

如果功能仍得到保证、它们不会指示串行器和解串器之间的电缆存在最大衰减。
您可以帮助回答这个问题吗?

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    假设符合 TSER953/TDES954的通道规格、则可以使用不同的连接器和电缆。 请 在此处索取渠道规格文档: 渠道规格

    通道规范文档将包括与电缆和连接器选择相关的要求信息。 如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致!

    佐伊