This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75160B:部分 RS485器件停产、PDN# 20230516001.3 (SN75160B、SN75161B)

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ABT245B, SN75ALS160, SN65C1167E, CY74FCT245T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235932/sn75160b-discontinuance-of-select-rs485-devices-pdn-20230516001-3-sn75160b-sn75161b

器件型号:SN75160B
主题中讨论的其他器件:SN75ALS160SN65C1167ECY74FCT245T、SN74ABT245B

我们最近收到了 GPIB/IEEE-488收发器(SN75160BDW 和 SN75161BDW)的 EOL 通知。 这一公告引起了我们团队的一些担忧、因为我们有大量旧设备仍然使用 GPIB、并且将继续予以支持。  (参考 Texas Inst. PDN# 20230516001.3)

我了解这些器件的整个制造流程正在关闭。 我们对缺少外形、配合和功能(FFF)直接替换组件尤为关注。 这种情况可能需要我们进行大量的重新设计和重新测试工作。

鉴于潜在的业务影响、如果您能就此事提供更多信息或指导、我将不胜感激。 具体来说、我们正在寻找有关 TI 针对这些组件的过渡计划的说明。

注:  
TI PCN 中列出的器件和 TI 网站上针对这些器件的状态存在混淆。   
SN75160BDWR 和 SN75161BDWR 版本的生命周期为十年、数据表指出封装尺寸是主要的区别、每卷2000件。
令人好奇的是、这些版本未包含在 PCN 中、该器件的所有制造厂是否都正在关闭?  从 TI 的 PCN 可以看出、这家工厂正在关闭整个工厂、因此他们的所有器件、无论采用何种封装、都已停产。 他们关于在当前制造厂网站关闭150毫米生产的声明并未为这些器件提供替代工厂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    1. 卷带发货的器件(带有"R"后缀)与 管装发货的材料相同(无"R"后缀) -也应停产; 我将在内部查看它们未出现在 PCN 上的原因、因为我知道它们应该出现在 PCN 上。  该网站因发布 PCN 并在 TI.com 上进行反思而延迟响应-因此它没有显示在 TI.com 上

    2.我们没有适用于此器件的理想替代产品-建议的器件可能在大多数应用中不起作用、很可能需要重新设计以支持其他器件。  

    3.我强烈建议您与当地的现场代表联系,因为他们将更好地处理供应问题,并帮助您获得我们的一些材料,因为我真的无法在供应方面提供帮助。 如果您没有指定现场代表-最好的选择是确保尽可能多的库存、使您的应用程序能够有合理的时间购买重新设计。 我100%理解这远不是一个理想的情况-但这只是一个投资领域对于我们很长一段时间,所以我们没有很好的替代方案来支持这个标准。  

    此致!

    帕克·道德森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    其中是否也包括 SN75ALS160?   

    2. 在 PCN 上 SN75160BDW 的推荐替换器件是 SN65C1167ENSR。   SN65C1167ENSR 是在哪家工厂制造的、它是否也即将停产?

    谢谢

    -亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.列表中包含 SN75ALS160N、但不包含 SN75ALS160DW (R)。 这似乎是相同的错误;所有封装都将停产。

    SN65C1167E 是一款 RS-422收发器。 这与 GPIB 在电气上不兼容。 没有 SN75*160的替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemins:

    感谢您的澄清。  我想我应该已经弄清楚了、一旦我挖入旧设计、TI 建议的替代产品就不会起作用。  或许我可以和该公司谈谈在最后购买时冲压、从而支持我们的设计。

    -亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    克莱门斯是正确的-我认为告诉您的客户最后一次购买会有所帮助、因为我们真的没有很好的替代-列出的是我们的"最近"、所以我们 列出了一些东西、但它不是真正的好或实用的解决方案。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IEEE-488实际上使用 TTL 电压电平;可以使用 CY74FCT245T 或 SN74ABT245B 等功能强大的收发器。