This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600S:双通道设计

Guru**** 2882450 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP600S, DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1228052/sn75lvcp600s-design-for-dual-channal

器件型号:SN75LVCP600S
主题中讨论的其他器件: DS64BR111

600s 为单通道、客户设计要求为双通道。 那么、客户是否可以使用两个600通道来设计双通道? 我们也在寻找其他的双通道 IC、但是温度不符合要求、客户要求工作温度在-40°C 到85°C、而目前600秒的材料满足要求。 因此、客户想知道这600芯串联电池是否可用于双通道差动设计?   数据表中包含双通道应用的说明、但未详述双通道应用的具体应用和参考方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的艾文:

    是、您可以使用两个 SN75LVCP600S。

    另请注意、您也可以考虑为此应用使用单个 DS64BR111。 这可以满足温度范围和其他要求。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,应该可以,一个用于 TX,一个用于 RX。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian。

    我正在关闭此项目。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Nasser;

    感谢  您的帮助、我想知道 DS64BR111是否可用于 Linux 系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,非常 感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iwen:

    DS64BR111通过引脚设置进行控制或配置、与协议无关。 因此、它意味着它可以在 Linux 或 Windows 环境下使用。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nasser;

    还有其他问题需要您的 帮助,当我的客户测试 SN75 LVCP600时,终端仍然无法识别 Linux 系统,他们想 知道如何队列电路。, 如 以下 数据表

    下图 是我们目前如何短接线,电缆为 eSATA 至 eSATA,,但主机无法识别硬盘和 Linux 系统,请帮助检查短路是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的艾文:

    1)。 请注意 EVM 用户指南中的 EVM 原理图。 显示了 JMP2等接头的引脚编号。 此外、通常、当您查看 PCB 引脚时、引脚1应该是一个平方形。 这也有助于识别引脚2和3。 利用这些知识、您可以按照 EVM 用户指南的表1所述配置跳线设置。

    2)。 请确保 JMP4设置正确。 此外、请启动或使用 EQ 和 DE (GND)的默认设置。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Nasser;

    我按照说明进行连接、但仍然无法识别、原因是什么?  

    此 jamp8有什么?如何设置,我找不到有关设置的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的艾文:

    JMP8用于测量器件电流消耗。 请注意下面的原理图和说明-这摘自 EVM 用户指南:

    此外、下面是 EVM 用户指南的链接、其中包括原理图:

    https://www.ti.com/lit/ug/sllu144a/sllu144a.pdf?ts=1685721339763&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FSN75LVCP600SEVM

    如果在使 EVM 正常工作时仍遇到问题、请向我们发送您的设置的方框图。 另外、您可以使用高阻抗示波器探头来了解导致此问题的原因。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nasser;

    我的客户遵循用户手册。 Linux 系统仍然无法识别。主控制板和硬盘直接连接、可以正确识别硬盘并进入系统。 添加此 无法识别的驱动芯片、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的艾文:

    SN75LVCP600S 是可控制的引脚设置。 根据您的评论、我认为需要调整引脚 EQ (引脚5)和 DE (引脚9)。 如果这两个信号的这些调整不起作用、那么我们可能需要适当地设置 sq_th (引脚10)。 请设置示波器并监控 TX (引脚8和7)、以便我们可以监控和了解故障情况。

    此致、Nasser