This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR100:DS25BR100最大损耗

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1238421/ds25br100-ds25br100-maxim-loss

器件型号:DS25BR100

大家好、团队成员:

 很高兴见到您!

 我的 客户使用 DS25BR100进行发送和接收、数据速率为3.125Gbps、我想知道器件可以承受多大的损耗?

  

  是14dB 还是8dB?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS25BR100在3.125Gbps 时具有8dB 的均衡器增益。 这意味着它会将信号增加约60%。 例如、如果信号是100mVpp、则会增加到160mVpp。 然后在其 TX 侧预加重为6dB、这意味着它将信号的高频成分预调节6dB、因此总信号调节为14dB (8+6)。 根据实际测试、我们可以发现我们需要打开去加重功能(14dB)还是关闭去加重功能(8dB)。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser:

      感谢您的帮助!  我想问 另一个问题: 可接受的最小 LVDS 信号值是多少?

      

      在客户的实际项目中、他们只想使用一个 DS25BR100作为接收器、LVDS 信号为400mV、并将经过10cm PCB (RF4)、信号将 衰减3dB、我们想知道是否会正确识别信号。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailey、

    3dB 意味着信号将衰减约1/4。 这意味着对于400mV 的输入信号、我们将具有300mV 的差动信号。 那么、这是高或低阈值的三倍、因此它将被识别。

    此致、Nasser