This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1410:THVD1410多单元接口问题

Guru**** 2930830 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1424, THVD1410, THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1239332/thvd1410-thvd1410-multiple-unit-interface-issue

器件型号:THVD1410
主题中讨论的其他器件: THVD1452、THVD1424

您好  

我们正在使用 THVD1410器件打造一个音频会议系统

3.3V 直流电压下运行器件。

输出端接(通过 A B 引脚)为120欧姆

会议系统类似于:

1台主席机...和多台(25台)作为代表机。

主席装置输出(AB 输出)...连接到代表机(通过 RJ45连接器、6类电缆)  

当我们 从主席机向代表机发送命令时,..it 将要...并且我们将收到它(代表机到主席机)

双向通信正在发生。

问题:

现在,如果我们正在连接..second 代表装置(第二代表装置已从第一代表装置连接... 通过 RJ45、6类电缆)

比来自主席单元 t0代表单元1 和2的命令要多...但是当从第二代表单元收到命令时...我们收到了很多垃圾数据。

一对一装置工作正常...并行连接多个装置时...数据不正确...

寻找建议。

Rgds

Y·辛加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS-485总线在总线的两端应该恰好有两个端接电阻器。 更多的电阻器会使负载增加太多。

    在半双工总线上、多个节点无法同时传输。 您需要使用可防止冲突的协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您能解释更多...2端接电阻器吗? 我们在 A、B 点上放置了120欧姆。

    THVD 1410数据表、第22页、图31……我们有类似的配置。

    在一条半双工总线上,多个节点不可能同时传输…… 这是否意味着图31不正确?

    您需要使用可防止冲突的协议... 我们能否详细了解此协议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图31是正确的。 (请注意只有两个 RT。) "半双工"意味着只有一个发送器可以同时处于活动状态。

    THVD1410是一款在电气层面工作的收发器。 您可以使用任何想要的协议。 必须写入微控制器的固件、以便只有一个微控制器将其拉至高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yogesh、

    正如 Clemens 提到的、 总线上只应有2个终端电阻器(两端各有1个)、每个电阻等于120欧姆-超出该值、您可能会使总线过载并妨碍正常通信。  

    在半双工系统中、一次只能有1个设备可以讲话。 防止冲突实际上取决于您实施的协议-由于 RS-485与协议无关、因此没有明确的解决方案。 根据您的整体系统说明-每个节点都应具有一个已定义的地址、因此只有与之通信的代理人才会做出响应、对于应该发送给每个代理人的命令、每个代理人上都需要有固件、以便确定何时 发送响应信号-会出现延迟、因为每个器件都必须单独响应。  因此、通常这需要一个包含地址、命令和数据的格式化数据包(为了好的衡量、一些错误检查可能会很有用)-只要遵守时序、格式化数据包对于收发器就没有关系。 我知道这一点非常普遍、但 RS-485的协议使用非常普遍、因为它与协议无关。

    您可以通过使用全双工设备来增加吞吐量-这是一个4线系统、但它允许主席节点同时发送命令和接收响应。 最接近 THVD1410的可能是 THVD1452 -最大的区别是双工和最大总线速度-因此如果未端接残桩很长、它们可能会有一些问题。 但是、如果需要将速度保持在其电流电平、那么 THVD1424可能会更有趣、因为它具有可选的数据速率(其中一个最大速率为500Kbps)、并且可以配置为半双工或全双工、并且终端集成了 (默认情况下、它们可以打开和关闭) 、从而减少总线上的无源器件。   

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森