This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C031:LVDS 输出上的 ESD 脉冲

Guru**** 2883460 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1238420/ds90c031-esd-pulse-on-the-lvds-out

器件型号:DS90C031

在 ESD 脉冲进入 LVDS 输出的情况下、会是什么样子? 此器件或类似器件是否有 I/O 原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    该器件在数据表中有3kV HBM ESD、这意味着所有 IO 引脚都具有内置的 ESD 保护设计。 有关 ESD 等级和保护的更多详细信息、请参阅此处的应用手册。

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于此输出或类似 LVDS 输出、输出阻抗(参考 IC GND)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James

    DS90C031差分线路驱动器或类似的 LVDS 是一款 电流模式驱动器、这意味着它具有高输出阻抗、可 在各种负载下保持恒定电流。 因此、为了实现阻抗匹配、输出不会被100Ω Ω 端接。 请参阅此 应用手册 、了解如何端接该器件以获得出色的信号完整性。

    Br