This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E-EP:AM26LV32E-EP

Guru**** 2885970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1239081/am26lv32e-ep-am26lv32e-ep

器件型号:AM26LV32E-EP

当 Vcc = 3.3V 且 Vinput 处于+5V 范围内时、输出电压电平是多少。 输出将跟随 Vcc 电源电压还是 Vinputs。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    像这样的差分接收器的用途是将有效共模范围(±7V)内的任何输入信号转换为输出端正确的逻辑信号。 如 VOL/VOH 规格所示、输出电压由 VCC 决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaram:

    输出受 VCC 和 GND 的限制- Clemens 分析正确。  本质上、差分接收器会将差分电压转换为由 VOL/VOH 界定的逻辑电平 (如果负载为高阻抗-并且您仅消耗100uA 或更少的电流、则 VOL = 0.1V (最大值)、VOH = VCC - 0.1 (最大值)-更多的电流输出将衰减输出电压)。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森