This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:外壳并行引脚未连接并保持开路。

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1239156/tca6408a-case-parallel-pin-is-not-connected-and-left-open

器件型号:TCA6408A

大家好、  

在我的设计中(P5-P7)未使用。 我不确定 D/S 能够驱动未连接并保持断开的情况并联引脚。

这可以吗、或者应该添加 PU/PD?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出可以保持开路。 输入不得悬空、因此必须使用或不使用电阻器连接到 VCC 或 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ohad:

    我同意克莱门斯的回应。  

    配置为输出的 P 端口可以保持悬空。  

    配置为输入的 P 端口不得悬空。 因此、强烈建议使用上拉或下拉电阻器连接到 VCC/GND。  

    此致、

    泰勒