This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:集线器枚举失败;集线器芯片保持睡眠/非活动状态

Guru**** 2905140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1238564/tusb8020b-hub-enumeration-fails-hub-chip-remains-asleep-inactive

器件型号:TUSB8020B

e2e.ti.com/.../TUSB8020Schematic.pdf

我已经对 PCBA 实施了类似于 TUSB8020BPHP REVA 评估模块的集线器芯片。

我已经确认电源输入引脚(1.1和3.3VDC)全部为接收电源。

DP/DN 向上计数当供电并连接至主机时、全部读为0VDC、因此未进行握手尝试(内部上拉电阻未激活)

下行端口的电源控制正在工作(端口通过独立的限流器使5VDC 处于活动状态)。

GRSTZ (引脚11)通过1uF 电容器悬空接地。 TEST (引脚10)被1k 电阻下拉至接地。 连接到上游 USB 主机时、I 在 VBUS 检测(引脚9)上读取0.56VDC。
我是否缺失钥匙使能引脚或无意中触发集线器的一些安全关断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6305.TUSB8020Schematic.pdf
    重新上传了原理图、上一页为空白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、上行端口无法正常工作? 晶体是否工作?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、上行端口不工作。
    我还没有机会在示波器上对其进行测试、但慢速度的万用表未在时钟焊盘上显示任何浮动电压。

    对于此组件的第一个版本、我使用 NX3225GA-24MHZ-STD-CRA-1而不是 ECS-240-18-30BQ-DS 来填充时钟。 一到该位置、就会替换该部分、看看这是否能解决该问题。

    Brian -您是否看到我的设置电阻器有任何可能会使芯片保持禁用状态的东西? GANG 模式/电源启用/测试/复位?
    该芯片是否能够按原样工作、或者是否存在需要设置内部 otprom 才能正常工作? (我没有将其连接到任何 SPI 器件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在原理图中没有看到任何内容  会导致集线器停止工作。

    1、请用示波器检查晶振时钟,仪表无法分辨。

    2:USB_Vbus 上的电压是多少?

    最佳

    布赖恩