This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212-Q1:36V Vbat 短路保护/隔离

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1239110/hd3ss3212-q1-36v-short-to-vbat-protection-isolation

器件型号:HD3SS3212-Q1

您好  

我们想实现汽车 Type-C 解决方案 HDSSS3212-Q1、我们如何为 ISO 16750-2 "36V VBATT 短路保护/隔离"添加外部保护 IC 或分立式器件?

此致、

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特:

      我来咨询 ESD 团队、他们是否有此类产品。

    最佳

    布赖恩