This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410UARTPDK:USB3410是否支持 Linux 驱动程序?

Guru**** 2875230 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410, TUSB3410UARTPDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1231233/tusb3410uartpdk-does-usb3410-have-linux-driver-support

器件型号:TUSB3410UARTPDK
主题中讨论的其他器件:TUSB3410

先生,

我们会选择一个 USB 转串行桥接控制器集成到我们的系统中。

TI 有任何桥式控制器建议吗?

它看起来 USB3410适合我们使用。

但对于我们的应用、我们需要 Linux 驱动程序支持。

您可以帮助确认 USB3410是否有 Linux 驱动程序吗?

包括哪个 Linux 内核编号?

瑞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    是的、自 v2.6.1以来、Linux 内核中一直包含 TUSB3410驱动程序。  

    (3) TUSB3410 Linux 驱动程序? -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    我在 Ubuntu 20.04 (内核:5.15)上测试了 TUSB3410UARTPDK EVM 板、但结果是找不到 Linux 驱动程序。

    lsusb ->找到的 TUSB3410UART EVM

    LS /dev/ttyUSB * -->未找到任何 ttyUSB 设备

    一般而言,它应该具有 ttyUSB*设备。

    您是否有更多 Linux 驱动程序信息?

    瑞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驾驶员不知道 ID 0451:341a。 请尝试以下命令:

    sudo modprobe ti_usb_3410_5052
    sudo bash -c "echo 0451 341a > /sys/bus/usb/drivers/ti_usb_3410_5052/new_id"

    如果这可以正常工作、请提交错误报告、以将此 ID 添加到驱动程序中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Nicholaus:

    我遇到许可被拒绝错误。

    sudo bash -c "echo 0451 341a > /sys/bus/usb/drivers/ti_usb_3410_5052/new_id"
    Permission denied.
    

    我将文件模式更改为777。

    sudo chown 777 ti_usb_3410_5052

    但结果仍然是徒劳的。

    瑞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、我想您还启用了其他安全模块、如 AppArmor 或 SELinux。 执行失败的命令后,直接在"dmesg | tail"的输出中是否有一些审核消息?

    无论如何、TUSB3410不再销售。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    执行第一条命令: sudo modprobe ti_usb_3410_5052

    dmesg 消息: usbserial:已为 TI USB 5052 1/2端口适配器注册 USB 串行支持器

    但是、在执行下面命令行中的第二个命令时、dmesg 没有显示。

     sudo bash -c "echo 0451 341a >/sys/bus/usb/drivers/ti_usb_3410_5052/new_id "

    瑞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您的 PC 上的哪种配置阻止了对该文件的访问。

    无论如何、TUSB3410的默认 USB ID (如果您可以购买的话)是受支持的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    我们的团队没有软件支持、TI 也不创建最新的 Linux 驱动程序。  您将需要请求 Linux 社区的支持。

    此致、

    尼古拉斯