This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:发热问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235653/ds250df410-heating-issue

器件型号:DS250DF410

您好!

我们在多种设计中都在使用 DS250DF410、我们已经注意到一些芯片出现了奇怪的发热问题。 例如、在我们的一个 PCB 上、有4个 DS250DF410实例。 我们制造了3块此 PCB、因此总共有12块 DS250DF410。

其中只有9个工作正常、另外3个工作不正常。 (一个 PCB 完全没问题、另两个 PCB 具有1个或2个故障芯片。) (异常热的芯片温度、I2C 总线上不响应、不断下拉 I2C 总线。)   

由于我们原本以为是制造错误、于是用新的芯片取代了3块芯片。 新芯片确实工作正常、但现在其他芯片(工作正常)似乎有故障。 (同样的问题:发热、I2C 错误。) 这些芯片在维修过程中没有发热、因此肯定不是焊接问题。

您对芯片故障的原因有什么建议吗? 这可能是 ESD 问题吗? 如果是、您有任何建议吗?

在这里,我附上热像仪拍摄的照片。 您可以看到中间的两个 DS250DF410加热至约70°C、而最左侧和最右侧的两个约为30-40°C。 (这张照片拍摄时没有任何网络流量,并且重定时器的默认状态。 我们通常还使用散热器、但我们现在将其移除、以便更清楚地看到加热问题。)

提前感谢您。
此致、
贝斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这 不是我以前发现的问题。  我对需要研究的问题简单地提出了几个想法。  但总的来说、这与我们期望器件提供的行为不匹配。

    • 电源轨电压是否稳定且符合您的期望?  在下电上电时、您是否观察到任何奇怪的瞬态?
    • 您的 RX/TX 信号是否采用交流耦合?

    除此之外、我可以查看您的原理图/布局、以了解是否有任何异常情况脱颖而出。  您可以通过 e2e DM 共享此内容、以免其出现在公共论坛中。

    谢谢。
    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    很抱歉这么晚才回复。

    我们将检查电源是否存在任何奇怪的瞬态、但我们认为没关系、因为我们从三个电路板中有一个可以正常工作数周的电路板。

    RX 和 TX 信号与100nF 电容器进行交流耦合。 但它们位于另一个板上、因此您不会在原理图上看到该板。  

    基本上、有一块包含 QSFP 连接器的背板(遗憾的是我无法分享其原理图)和多个用于容纳 CPU 卡的插槽。 (背板<-> CPU 板使用 ExaMAX 连接器进行连接。)  

    背板上还有一个插槽、用于放置我们将讨论的四个重定时器的电路板。 该板实际上是一种环回卡、将每个 CPU 插槽映射到其中一个 QSFP 通道的通道。 (重定时器板也与 ExaMAX 连接器连接。)  交流耦合位于 QSFP 模块和 CPU 卡中、而不是在重定时器板上。

    我可以与您私下分享重定时器板的原理图和布局文件。 如果你能看一下他们,我们将非常感激。

    目前、我们认为该问题与 ESD 相关或 BGA 封装上的焊接问题。

    此致、
    贝斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您考察电源并确认 HS 信号链中的交流耦合电容器。

    我会审阅您发送的文件并返回给您。  假设原理图/布局没有什么异常、我认为 ESD 或制造问题对于此行为是很好的假设。

    谢谢。
    德鲁