This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:所需的原理图和电路板布局文件以及如何在没有 POC 滤波器选项的情况下配置电路板

Guru**** 1109750 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB935-Q1, DS90UB954-Q1EVM, ALP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1239266/ds90ub954-q1evm-schematic-and-board-layout-files-needed-and-how-to-configure-the-board-without-poc-filter-options

器件型号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DS90UB935-Q1ALP

您好!

我使用的是 DS90UB954-Q1EVM 修订版 E2板。 我想 在不使用同轴电缆供电选项的情况下连接 DS90UB935-Q1灭菌器。 我查找 EVM 的原理图和电路板文件,找不到,请分享,并建议与 POC 滤波器连接935串行器的配置设置。 就像我有像视频数据一样的应用通过935来显示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Balakrishna,

    要禁用 DS90UB954 EVM 版本 E2上的同轴电缆供电、在这种情况下、请从接头 J16和 J14上移除跳线。 这些接头为两个端口选择 PoC 电压。 使接头保持断开状态将禁用954和935 EVM 之间的 PoC。 DS90UB935 EVM 将由其自己的电源供电。  

    您是否可以访问954 EVM 用户指南? 原理图和布局图已 在文档末尾提供。  是否需要这些文件或此信息是否满足需要?  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    将 EVM 与935消毒器连接时、ALP 显示913检测到。 我怎样才能获得935设备、请推荐。 且 EVM 中的"pass"和"lock"二极管未亮起。 请建议进行任何设置更改。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想通过 CMLOUT 功能捕获链路转换、请告诉我如何在954 EVM 板中启用 CMLOUT 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Balakrishna,

    当在解串器上检测到锁定时、伙伴信息应自动更新。  您是否能够读取远程寄存器? 两个 EVM 是否单独供电?

    此外、954的数据表提供了以下有关为 RX 端口0配置 CMLOUT 的信息。 总体配置将取决于所选的端口。  

    此致!

    佐伊