This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR810:snlc056a -找不到 DS160PR810更新程序

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1239849/ds160pr810-snlc056a---cannot-find-ds160pr810-updater

器件型号:DS160PR810

尊敬的支持部门:

我的客户计划将 DS160PR810用作 PCIe Gen 4  转接驱动器产品。  

我们正尝试使用 Sigcon Architect 进行配置。 但我无法在 snlc056a.zip 中找到 DS160PR810更新程序。  

您能提供建议吗?  

  1. 此评估套件的编程指南。  

    DS160PR810EVM-RSC

在哪里可以找到 DS160PR810编程指南(SNLU268)?

此致、
费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:  
    您可以在 TI.com 上的安全文件夹中找到最新的器件配置文件和编程指南

    如果您没有访问权限、请在 DS16PR410器件主页 申请访问权限、然后点击"请求"。

    此致、  

    维森特