This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR810:编程指南

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280BR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1239657/ds280br810-programming-guide

器件型号:DS280BR810

在数据表中提到了以下内容。。

8.3初始化设置
DS280BR810不需要任何特定的启动或初始化序列。 该器件默认为
每个通道具有中等升压值。 建议在对数据字段进行编程之前、
流量传输到 DS280BR810、以避免链路伙伴 ASIC 的适配问题。 示例
可以在 DS280BR810编程指南中找到配置设置。

在哪里可以找到 DS280BR810编程指南?

此外、是否有方法可将 DS280BR810置于直通模式、从而使信号受到的影响最小? 我当时希望在有/没有(尽可能实现)转接驱动器的情况下看到信号。

谢谢!

迈克尔·尼茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    请使用贵公司的电子邮件地址、访问以下链接并申请访问 DS280BR810设计文件夹。

    https://www.ti.com/lit/mo/snlm143/snlm143.pdf?ts=1672337678818

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提供的链接用于申请 DS280BR810的 IBIS 模型。 我需要数据表中引用的编程指南。

    谢谢!

    迈克·尼茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    IBIS-AMI、编程指南和其他设计文档全都聚集在一起。 请填写表单、系统将进行相应处理。

    此致、Nasser