This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:HDMI 连接 MIPI-DSI

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1239714/sn65dsi83-hdmi-to-mipi-dsi

器件型号:SN65DSI83

团队、  

不确定这是不是正确的部件、但我的客户有以下问题。   

TI 是否可以生产一个或两个将 HDMI 视频转换为 MIPI-DSI 数据的 IC 芯片组? TI 似乎制造了很多相关的 IC、但我找不到这种组合。 它需要处理(2x1280))/720 @60Hz 分辨率。 (每条输入行包含左眼图和右眼图1280视频)。

此致、

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有 HDMI 到 DSI 解决方案。

    谢谢。

    扎赫