This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:工作结温要求

Guru**** 2928240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1238723/tca9617b-requirement-of-operating-junction-temperature

器件型号:TCA9617B

请提供 MPN 的工作结温: TLA2528IRTER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditi:

    此器件的结温为-40C 至125C。 如果有更多问题、我也会向 ADC 团队求助。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分  

    我是否可以知道建议的结温范围是多少?

    根据我们的热性能、电路板温度约为100摄氏度、 IC 的功率耗散 为0.0094W。

    IC 是否能够在100DegC 下正常工作?