This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:有关通信的问询

Guru**** 2903150 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235004/tusb422-inquiries-related-to-communication

器件型号:TUSB422

大家好、TI 支持团队

正在通过设计如下所示的电路对 TUSB422进行审查。

(I2C SCL/SDA、INT 引脚具有1.8V 上拉电阻。)

I2C 地址按照数据表中的规定设置、但确认 Ack 信号不会出现。

检查电路图和波形是否存在任何误差。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I2C 地址是20吗?

    你有没有注意这个火石?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    1、I2C 地址: 0x20被设置

    a:我曾尝试将地址从0x00更改为0xFF、以防万一、但未起作用。

    2.上电顺序:请参考下面测得的波形

    a:在数据表中、TINT_N_LOW 最大值为4ms、测量值为1.5ms、这似乎在中是规范值。

    B.

    c:VCONN 引脚未在 UFP 模式下使用、因此处于悬空状态(请参阅上一封邮件中的电路图)、我曾尝试将其连接到 VDD 引脚

    只是在这种情况下,但症状是相同的。

    d:下面的波形是连接 VDD 引脚和 VCONN 引脚时的上电序列。

    加电顺序似乎没有问题。

    如果有任何其他原因、请回顾。

    客户检查 I2C 通信是否正常执行是一个流程、而不是产品的整个操作。

    是否有任何对正常 I2C 通信至关重要的寄存器设置?

    到目前为止、我们参考了数据表的第19页(7.5编程)进行了测试。

    请确认。

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否还有任何其他器件也使用0x20?

    最佳

    布赖恩