Other Parts Discussed in Thread: TUSB422
大家好、TI 支持团队
正在通过设计如下所示的电路对 TUSB422进行审查。
(I2C SCL/SDA、INT 引脚具有1.8V 上拉电阻。)

I2C 地址按照数据表中的规定设置、但确认 Ack 信号不会出现。
检查电路图和波形是否存在任何误差。

谢谢。
此致、
MJ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Brian
1、I2C 地址: 0x20被设置
a:我曾尝试将地址从0x00更改为0xFF、以防万一、但未起作用。
2.上电顺序:请参考下面测得的波形
a:在数据表中、TINT_N_LOW 最大值为4ms、测量值为1.5ms、这似乎在中是规范值。
B. 
c:VCONN 引脚未在 UFP 模式下使用、因此处于悬空状态(请参阅上一封邮件中的电路图)、我曾尝试将其连接到 VDD 引脚
只是在这种情况下,但症状是相同的。
d:下面的波形是连接 VDD 引脚和 VCONN 引脚时的上电序列。

加电顺序似乎没有问题。
如果有任何其他原因、请回顾。
客户检查 I2C 通信是否正常执行是一个流程、而不是产品的整个操作。
是否有任何对正常 I2C 通信至关重要的寄存器设置?
到目前为止、我们参考了数据表的第19页(7.5编程)进行了测试。
请确认。
谢谢。
此致、
MJ